/content/honeywellbt/us/en/search.html

La eficiencia energética pasa a ser de alta tecnología: Una mirada al futuro de una vida y un viaje más sostenibles

Desde la aeronave que lo lleva en su próximo viaje hasta los edificios en los que trabaja, aprenda cómo funciona la eficiencia energética en todo su entorno.

Gracias al software, la automatización y los datos, la forma en que viajamos, trabajamos y vivimos está cambiando rápidamente. 

Si está cargando un vehículo eléctrico en lugar de llenarlo en la bomba o trabajando en edificios donde el software está mejorando la calidad del aire interior y el uso de la energía, ya está experimentando cómo la tecnología puede ayudarlo a vivir de manera más inteligente y ser más eficiente. 

La eficiencia energética es lo más importante para muchas empresas con objetivos de hacer que sus operaciones sean más sostenibles. De acuerdo con los datos más recientes del Índice de Sostenibilidad Ambiental , una encuesta de más de 700 responsables de la toma de decisiones involucrados en iniciativas de sostenibilidad en empresas de todo el mundo, la eficiencia energética es la principal prioridad de sostenibilidad de sus organizaciones, superando la reducción de emisiones, la prevención de la contaminación, y la circularidad y el reciclaje. 

Siga leyendo para echar un vistazo a algunas de las formas en que la eficiencia energética funciona en el mundo actual y lo que vendrá. 

Viajes aéreos  

Hoy en día, cuando sube a una aeronave, lo más probable es que esté impulsada por el combustible de turbina tradicional. Cuando se quema en motores de aeronaves, ese carbono se libera a la atmósfera. 

El combustible de aviación sostenible (SAF) es una mejora en la eficiencia del consumo de energía del combustible de las turbinas como lo conocemos hoy en día. El SAF es una alternativa baja en carbono al combustible de turbina convencional a base de petróleo que está hecho de materiales renovables. Los combustibles de aviación sostenibles que sirven como tecnología de entrega directa pueden utilizarse para alimentar las aeronaves existentes sin tener que reconfigurar motores o cambiar la forma en que los aeropuertos alimentan los aviones. 

Se espera que las nuevas formas de desarrollar el SAF ayuden a resolver los desafíos energéticos en el futuro. Por ejemplo, un proceso de producción de combustible de turbina renovable permite la conversión del etanol, que puede conocer de la estación de servicio hoy en día, en una fuente de energía baja en carbono para aviones. 

El software de eficiencia de vuelo de la aeronave es otro avance diseñado para ayudar a los pilotos a ser más eficientes energéticamente. A medida que los operadores de aeronaves y las aerolíneas buscan reducir su huella de carbono, están recurriendo a un software que monitorea los datos de vuelo y recomienda las rutas y altitudes más eficientes en el consumo de combustible. 

Edificios y ciudades 

Es importante que los edificios sean funcionales y cómodos para las personas que los ocupan, así como para el medio ambiente. Las personas que pasan sus días de trabajo en edificios, ya sea un hospital, una escuela, un aeropuerto u otro entorno interior, expresan sus inquietudes sobre la calidad del aire interior y las emisiones de carbono del edificio, según los hallazgos de la tercera Encuesta anual de edificios saludables de Honeywell. 

Muchos edificios están adoptando tecnologías inteligentes para monitorear y administrar el uso de energía de los edificios. Por ejemplo, el software de construcción que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para impulsar la eficiencia, la resiliencia y la responsabilidad puede ayudar a los propietarios y operadores de edificios a apoyar mejor el bienestar de los ocupantes al reducir el impacto ambiental del edificio y optimizar la calidad del aire interior. 

El mantenimiento predictivo es otra tecnología que se utiliza para ayudar a los edificios y las ciudades a funcionar de manera más eficiente. Al utilizar sensores y análisis de datos, los administradores de edificios pueden identificar y abordar las necesidades de mantenimiento antes de que se conviertan en problemas importantes. Esto puede reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento, a la vez que mejora la eficiencia energética. Para la infraestructura crítica, como los centros de datos, el software que proporciona a los gerentes y propietarios una mejor visibilidad de la salud de los activos, la productividad de los trabajadores, los gastos operativos y los datos de sostenibilidad, es crucial para evitar interrupciones evitables. 

Las ciudades más inteligentes son ciudades más resilientes, y el almacenamiento de energía es uno de los muchos avances que serán fundamentales para ayudar a las ciudades y comunidades a prepararse para desastres naturales y otras emergencias que pueden causar cortes de energía. Las tecnologías de almacenamiento de energía permiten la captura y el almacenamiento del exceso de energía generada por fuentes renovables, como paneles solares o turbinas eólicas, lo que da como resultado un suministro confiable de electricidad. 

Tránsito y viajes diarios 

Los automóviles y autobuses alimentados por electricidad se están volviendo más comunes, incluso es posible que conduzca uno usted mismo. A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos (EV) y a medida que más conductores comienzan a usar electricidad, la seguridad y la eficiencia de estos vehículos son fundamentales.  

Los avances como los sensores que pueden detectar riesgos de seguridad, incluidos los incendios que pueden originarse en las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, ayudan a mejorar la seguridad para los conductores de vehículos eléctricos y los fabricantes de automóviles. 

Cuando se trata de tecnología que permite que su viaje diario matutino sea más eficiente, los cambios no solo ocurren en el suelo.

Los taxis aéreos urbanos, conocidos formalmente como vehículos Urban Air Mobility (UAM), están listos para transformar ciudades y ofrecer un modo de tránsito más ecológico, gracias a las fuentes de energía eléctrica e híbrida-eléctrica diseñadas para este nuevo tipo de tránsito.

¿Desea obtener más información? Conozca a las personas detrás de las innovaciones como la aviónica Urban Air Mobility y las tecnologías de construcción saludables: Escuche al ingeniero de sistemas aeroespaciales José  y al experto en edificios Nikki .