/content/honeywellbt/us/en/search.html

Energieeffizienz wird zu High-Tech: Ein Blick auf die Zukunft des nachhaltigen Lebens und Reisens

Von den Flugzeugen, mit denen Sie Ihre nächste Reise antreten, bis hin zu den Gebäuden, in denen Sie arbeiten – erfahren Sie, wie Energieeffizienz überall um Sie herum funktioniert.

Dank Software, Automatisierung und Daten entwickelt sich die Art, wie wir reisen, arbeiten und leben, rapide. 

Wenn Sie ein Elektrofahrzeug aufladen, anstatt an der Tankstelle zu tanken, oder in Gebäuden arbeiten, in denen Software die Luftqualität in den Innenräumen und den Energieverbrauch verbessert – dann erleben Sie bereits, wie Technologie Ihnen helfen kann, intelligenter und effizienter zu leben. 

Für viele Unternehmen, die ihren Betrieb nachhaltiger gestalten wollen, steht die Energieeffizienz ganz oben auf der Agenda. Nach den neuesten Daten des Umweltnachhaltigkeitsindex, einer Umfrage unter mehr als 700 Entscheidungsträgern, die in Unternehmen auf der ganzen Welt mit Nachhaltigkeitsinitiativen befasst sind, ist die Energieeffizienz die oberste Priorität ihrer Organisationen im Bereich der Nachhaltigkeit, noch vor der Reduzierung von Emissionen, der Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie Kreislaufwirtschaft und Recycling. 

Lesen Sie weiter, um einen Einblick in einige der Möglichkeiten zu erhalten, wie Energieeffizienz in der Welt von heute funktioniert und was in Zukunft zu erwarten ist. 

Luftverkehr  

Wenn Sie heutzutage ein Flugzeug besteigen, wird es höchstwahrscheinlich mit herkömmlichem Düsentreibstoff betrieben. Bei der Verbrennung in Flugzeugtriebwerken wird der Kohlenstoff aus dem Düsentreibstoff in die Atmosphäre freigesetzt. 

Nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) ist eine energieeffizientere Verbesserung des heutigen Düsentreibstoffs. SAF ist eine kohlenstoffarme Alternative zu konventionellem, erdölbasiertem Düsentreibstoff, der aus erneuerbaren Materialien hergestellt wird. Nachhaltige Flugkraftstoffe, die als Drop-in-Technologie dienen, können für den Antrieb bestehender Flugzeuge verwendet werden, ohne dass die Triebwerke neu konfiguriert werden oder die Flughäfen die Betankung der Flugzeuge ändern müssen. 

Die Entwicklung neuer SAF-Methoden soll dazu beitragen, die Energieprobleme der Zukunft zu lösen. So ermöglicht beispielsweise ein Verfahren zur Herstellung von erneuerbarem Düsentreibstoff die Umwandlung von Ethanol, das Sie vielleicht noch von der Tankstelle kennen, in eine kohlenstoffarme Brennstoffquelle für Flugzeuge. 

Die Software für die Flugeffizienz von Flugzeugen ist ein weiterer Fortschritt, der den Piloten dabei helfen soll, energieeffizienter zu arbeiten. Um ihren Kohlenstoffverbrauch zu reduzieren, setzen Flugzeugbetreiber und Fluggesellschaften auf Software, die Flugdaten überwacht und die treibstoffsparendsten Routen und Flughöhen vorschlägt. 

Gebäude und Städte 

Es ist wichtig, dass Gebäude funktional und komfortabel sind, sowohl für die Menschen, die sie bewohnen, als auch für die Umwelt. Menschen, die ihren Arbeitsalltag in Gebäuden verbringen, seien es Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen oder andere Innenräume, äußern sich besorgt über die Raumluftqualität und die Kohlenstoffemissionen. Dies geht aus den Ergebnissen der dritten jährlichen Umfrage von Honeywell zu gesunden Gebäuden hervor. 

Viele Gebäude setzen intelligente Technologien ein, um den Energieverbrauch zu überwachen und zu verwalten. Gebäudesoftware, die künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzt, um Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Verantwortlichkeit zu fördern, kann Gebäudeeigentümern und -betreibern dabei helfen, das Wohlbefinden der Bewohner zu verbessern, indem sie die Umweltbelastung durch das Gebäude reduziert und die Luftqualität in Innenräumen optimiert. 

Auch die vorausschauende Wartung ist eine Technologie, die dazu beiträgt, dass Gebäude und Städte effizienter arbeiten. Durch den Einsatz von Sensoren und Datenanalyse können Gebäudemanager Wartungsbedarf erkennen und beheben, bevor dieser zu einem größeren Problem wird. Dies kann Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessern. Bei kritischen Infrastrukturen, wie z. B. Rechenzentren, ist Software, die Managern und Eigentümern einen besseren Einblick in den Zustand der Anlagen, die Produktivität der Mitarbeiter, die Betriebskosten und die Nachhaltigkeitsdaten gibt, von entscheidender Bedeutung, um vermeidbare Ausfälle zu verhindern. 

Intelligentere Städte sind widerstandsfähigere Städte, wobei die Energiespeicherung einer von vielen Fortschritten ist, die für die Vorbereitung von Städten und Gemeinden auf Naturkatastrophen und andere Notfälle, die zu Stromausfällen führen können, entscheidend sein werden.  Energiespeichertechnologien ermöglichen das Auffangen und Speichern von überschüssiger Energie , die von erneuerbaren Quellen wie Sonnenkollektoren oder Windturbinen erzeugt wird und sorgen so für eine zuverlässige Stromversorgung. 

Verkehrsmittel und Pendeln 

Elektrisch betriebene Autos und Busse kommen immer häufiger vor – vielleicht fahren Sie sogar selbst eines. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EV) und der steigenden Zahl von Autofahrern, die elektrisch fahren, sind die Sicherheit und Effizienz dieser Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung.  

Innovationen wie Sensoren, die Sicherheitsrisiken erkennen können, z. B. Brände, die in Lithium-Ionen-Akkus von Elektrofahrzeugen entstehen können, tragen dazu bei, die Sicherheit für Fahrer und Hersteller von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. 

In Bezug auf Technologien, die Ihren morgendlichen Arbeitsweg effizienter gestalten, gibt es nicht nur am Boden Veränderungen.

Städtische Lufttaxis, die offiziell als Urban Air Mobility (UAM) bezeichnet werden, sind im Begriff, die Städte zu verändern und eine umweltfreundlichere Art des Transports zu bieten, dank elektrischer und hybridelektrischer Antriebsquellen, die für diese neue Art des Transports entwickelt wurden.

Möchten Sie mehr erfahren? Treffen Sie die Menschen, die hinter Innovationen wie Urban Air Mobility Avionik und gesunden Gebäudetechnologien stecken: Erfahren Sie mehr von dem Luft- und Raumfahrtsystemingenieur José  und der Gebäudeexpertin Nikki.