/content/honeywellbt/us/en/search.html

Ce que les personnes qui dirigent les installations disent sur le retour aux bâtiments

Ce nouveau sondage donne une vue d’initié sur le retour à l’intérieur et les changements positifs qui pourraient arriver pour ceux qui se trouvent à l’intérieur.

Des hôpitaux aux stades en passant par les bureaux, les gestionnaires d’installations en connaissent beaucoup sur les bâtiments et les gens qui s’y trouvent.

C’est pourquoi nous voulions obtenir l’histoire des coulisses de la façon dont ils abordent leur travail dans la gestion des bâtiments dans un monde post-pandémique. 

Un sondage de Honeywell/KRC auprès de plus de 1 500 gestionnaires de bâtiments aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Arabie saoudite donne un aperçu de ce qui s’en vient dans le monde des bâtiments et de leurs occupants. 

Voici les tendances : 

75 % des gestionnaires d’installations interrogés aux États-Unis affirment que la COVID-19 a incité leur établissement à repenser ses modes de fonctionnement 

Les priorités changent – ce qui améliorera probablement l’expérience des gens dans ces espaces. La majorité des personnes interrogées cherchent à investir dans l’optimisation de la qualité de l’air intérieur et dans des solutions d’expérience des occupants comme l’accès aux bâtiments sans contact, le stationnement intelligent et les expériences personnalisées.

58 % affirment que des immeubles sains sont une priorité absolue en ce moment

62 % affirment que ce sera toujours une priorité absolue, ce qui signifie que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur pour ceux qui travaillent dans les établissements de soins de santé et d’éducation et ceux des centres de données et des bâtiments immobiliers commerciaux citent les procédures de nettoyage. 

54 % voient la transformation numérique accélérer

La plupart (93 %) ont déclaré que la gestion des installations à distance est désormais importante. Et 67 % ont déclaré qu’ils sont plus prêts à investir dans des solutions de construction intelligentes qui favorisent l’efficacité ou la durabilité. 

Obtenez le rapport complet ici.